DUG_Exxact FLS_WSE-01

Tilanteen luominen

Tilanteen luominen:
  1. Napauta Pääsivulla .
  2. Luo tilanne valitsemalla Tilanne > +.
  3. Napauta Muokkaa nimeä , kirjoita ryhmän nimi (A) ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita tilannetta vastaavan kansikuvan napauttamalla .

  4. Avaa liukuvalikko napsauttamalla Toimenpide-osassa Lisää tehtävä -painiketta (B).
  5. Voit tehdä Lisää tehtävä -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toiminnoista (C):
    • Käynnistä laite – valitse laitteet, jotka haluat sisällyttää tilanteeseen.
    • Viive – aseta viiveaika.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .

  6. Napauta Käynnistä laite ja valitse laitteet ja lisättävä toiminto, ja napauta Seuraava.
    ESIMERKKI: Jos haluat avata verhon, napauta Verhokytkin > Ohjaus > Avaa ja napauta Tallenna.
  7. Kun kaikki toimenpiteet on asetettu, valitse Tallenna.
    EHDOTUS: Luo tilanne siirtymällä kohtaan Langaton kytkin > Oikea yläpainike > Tilanne ja napauta +.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?