DUG_Exxact FLS_WSE-01

Laiteparin muodostus automaattisen skannauksen avulla

Automaattisen skannauksen avulla tehtävä laiteparin muodostus havaitsee laitteen automaattisesti, kun vastaavan laitteen virta on kytketty.
HUOMAUTUS: Muista asettaa paristo laitteen käynnistämiseksi.
  1. Irrota keinukytkin ruuvimeisselillä LED-merkkivalon näkemiseksi.
  2. Napauta Pääsivulla +.
  3. Napauta Automaattinen skannaus > Vahvista.
  4. Salli luvat Käyttää sijaintia ja Wi-Fiä laitteen skannaukseen ja napauta Aloita skannaus.
    HUOMAUTUS: Jos käytössä on useita keskusyksiköitä, suorita vaihe 5 tai siirry vaiheeseen 6.
  5. Napauta Valitse keskusyksikkö -painiketta ja valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  6. Paina yläoikeaa painiketta kolme kertaa ja odota muutama sekunti, kunnes laitehaku on valmis.
    EHDOTUS: Jos haluat yhdistää useita laitteita, suorita vaihe 5 jokaisella laitteella ja odota muutama sekunti.
  7. Napauta Seuraava (A) ja valitse Vapaasti sijoitettava kytkin.
  8. Valitse Valmis, kun laitteen pariliitoksen muodostus on onnistunut.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?