DUG_Exxact FLS_WSE-01

Tietoja laitteesta

Langaton kytkin VAL 1-os/2-os (jäljempänä Langaton kytkin/vapaasti sijoitettava kytkin) on paristokäyttöinen langaton kytkin, jolla ohjataan samassa Zigbee-verkossa olevia Zigbee-laiteryhmiä (kuten valo ja kaihdin). Laite voidaan määrittää Wiser-sovelluksen avulla.

Langattoman kytkimen ominaisuudet:

  • Ohjaa ryhmää (kuten valaistuksen ja kaihtimien ohjaus).

  • Laukaise/aktivoi tilanne (kuten elokuvailta, hyvää yötä ‑tilanne).

  • Ilmoitus pariston alhaisesta varauksesta.

HUOMAUTUS:
  • Tämä laitteen käyttöopas sisältää 2-osaisen langattoman kytkimen pariliitoksen muodostamisen, määrittämisen ja muut ominaisuudet. Sama koskee 1-osaista langatonta kytkintä.

  • Rakennusmateriaalit voivat aiheuttaa häiriöitä, jotka vaikuttavat keskusyksikön ja laitteen sekä laitteiden välisiin etäisyyksiin. Ulkona ei ole häiriöitä, joten etäisyys voi olla paljon suurempi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?