Tekniset tiedot
Paristo |
CR2032 |
|
Pariston käyttöikä |
Enintään 5 vuotta (pariston käyttötiheyden ja laadun mukaan) |
|
IP-luokitus |
IP20 |
|
Toimintataajuus |
2 405–2 480 MHz |
|
Lähetetty enimmäisradiotaajuusteho |
< 10 mW |
|
Käyttölämpötila |
-5 °C ... 45 °C |
|
Suhteellinen ilmankosteus |
5–95 % |
|
Tiedonsiirtoprotokolla |
Zigbee 3.0 |