DUG_Exxact FLS_WSE-01

Verhomoduuli (moduuli)

  1. Paina lyhyesti langattoman kytkimen ylempää painiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

  2. VAROITUS
    SÄHKÖISKUN VAARA
    • Noudata jännitteisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
    • Kytke laitteen painikkeita vain käyttämällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
    Noudata jotain vaihtoehtoa muodostaaksesi moduulin pariliitoksen:
    • Paina lyhyesti asetus/-nollauspainiketta moduulissa 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    • Paina lyhyesti oikeanpuoleista mekaanista painiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä moduulissa.
    HUOMAUTUS: Jos moduuli on sijoitettu mekaanisen kaksoispainikkeen taakse, tila-LED ei ole näkyvissä.

    Kaihtimet liikkuvat ylös ja alas muutaman kerran. Tila-LED lakkaa vilkkumasta vihreänä langattomassa kytkimessä ja moduulissa. Moduulia voidaan nyt ohjata langattomalla kytkimellä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?