DUG_Exxact FLS_WSE-01

Laitteen vaihtaminen 1-osaisesta 2-osaiseksi

Voit vaihtaa langattoman kytkimen tilan 1-osaisesta 2-osaiseen ennen laitteen pariliitoksen muodostamista keskusyksikön kanssa.
HUOMAUTUS: Langaton kytkin on oletuksena 1-osaisessa tilassa.
Noudata seuraavia vaiheita tilan muuttamiseksi:
  1. Poista 1-osainen keinukytkin moduulista.
    HUOMAUTUS
    Moduulivaurio
    Moduuli on lukittu keinukytkimeen. Irrota keinukytkin varovasti moduulista ruuvimeisselillä.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
  2. Asenna 2-osainen keinukytkin moduuliin.
  3. Aseta moduuli kehykseen edestä ja varmista, että se napsahtaa paikoilleen.
  4. Paina ylhäällä oikealla ja alhaalla vasemmalla olevaa painiketta samanaikaisesti 10 sekunnin ajan, kunnes LED alkaa vilkkua punaisena.

    Punainen LED ilmaisee vaihtoprosessin. Langaton kytkin on nyt muutettu 2-osaiseen tilaan.

    HUOMAUTUS: Voit vaihtaa tilan takaisin 1-osaiseksi nollaamalla laitteen ja vaihtamalla tilalle 1-osaisen keinukytkimen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?