DUG_Exxact FLS_WSE-01

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa Langattoman kytkimen tehdasasetuksiin manuaalisesti.
Langattoman kytkimen nollaaminen:
  1. Paina yläoikeaa painiketta lyhyesti kolme kertaa (< 0,5 s) ja paina sitten painiketta ja pidä sitä painettuna (> 10 s).
  2. LED-merkkivalo alkaa vilkkua punaisena 10 sekunnin kuluttua. Vapauta sitten painike.
    Langaton kytkin käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.
    HUOMAUTUS:
    • Nollauksen jälkeen LED sammuu pariston säästämiseksi.

    • Kaikki konfigurointitiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?