DUG_Exxact FLS_WSE-01

1-osaisen pariliittäminen 2 säleverho-ohjauksen kytkimeen

HUOMAUTUS: Jos haluat yhdistää 1-osaisen langattoman kytkimen yhteen säleverho-ohjauksen kytkimeen, noudata vaiheita vaiheeseen 2 asti. Jatka toisen säleverho-ohjauksen kytkimen kanssa noudattamalla seuraavia vaiheita.
  1. Paina lyhyesti langattoman kytkimen ylempää painiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

  2. Paina lyhyesti ensimmäistä säleverho-ohjauksen kytkintä 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

    Kaihtimet liikkuvat ylös ja alas muutaman kerran. Kun pariliitos on muodostettu, langattoman kytkimen ja säleverho-ohjauksen kytkimen tilan LED-merkkivalo sammuu.
    TÄRKEÄ: Tarkista, onnistuiko pariliitos, ennen kuin jatkat saman kanavan kanssa.
  3. Toista vaihe 1.
  4. Toista vaihe 2 toisessa säleverho-ohjauksen kytkimessä.
    Kaihtimet liikkuvat ylös ja alas muutaman kerran. Kun pariliitos on muodostettu, langattoman kytkimen ja säleverho-ohjauksen kytkimen tilan LED-merkkivalo sammuu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?