DUG_Exxact FLS_WSE-01

Tilanteen lisääminen langattomaan kytkimeen

Wiser-sovelluksen avulla voit lisätä tilanteen langattoman kytkimen painikkeisiin.
Tilanteen lisääminen langattoman kytkimen painikkeisiin:
  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Langaton kytkin.
  2. Napauta ohjauspaneelisivulla Oikea yläpainike > Tilanne.
  3. Valitse tilanne luotujen tilanteiden luettelosta (A).
  4. Aktivoi laite painamalla Langattoman kytkimen oikeaa yläpainiketta lyhyesti kolme kertaa, ja napauta sovelluksessa Selvä (B).

    Tilanne lisätään Oikeaan yläpainikkeeseen (C).

    HUOMAUTUS: Jos lisäät oikealle alapainikkeelle valaistus-/kaihdinryhmän, sovellus poistaa tilanteen oikeasta yläpainikkeesta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?