DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Az eszközről

A intelligens mozgásérzékelő 10 A kapcsolóval (a továbbiakban: mozgásérzékelős kapcsoló) a mozgó hőforrások (pl. személyek) érzékelésére, valamint ohmos, induktív és kapacitív terhelés beállítható túlfutási idő szerinti kapcsolására használható.

Vezérlő opciók

Az otthon felügyelete: A mozgásérzékelő a Wiser Központi egység segítségével vezérelhető a Wiser by SE alkalmazással.

Helyiség-vezérlés: A mozgásérzékelő a más Wiser eszközökkel történő vezérlés céljából párosítható ugyanazon Zigbee hálózat más Wiser eszközeivel.

Közvetlen működtetés: A mozgásérzékelő mindig vezérelhető közvetlenül a helyszínen. Tetszőleges számú mechanikus nyomógomb is csatlakoztatható.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?