DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Az eszköz kézi párosítása

Az eszköz kézi párosítása:
  1. Az Kezdőlapoldalon koppintson a + gombra.
  2. Koppintson az elemre és válassza ki a Wiser Központi egységet.
  3. Az (A) eszköz hozzáadásához válasszon egy opciót:
    • Eszköz hozzáadása telepítési kóddal
    • Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül

    JAVASLAT: Javasolt az eszköz hozzáadása telepítési kóddal.
  4. Az eszköz telepítési kóddal történő párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
    • Olvassa be a telepítési kódot - az eszköz beszkenneli a telepítési kódot.
    • Írja be kézzel a telepítési kódot - megadhatja manuálisan az eszköz telepítési kódját.
    JAVASLAT: A telepítési kód az eszköz hátoldalán található.
    A telepítési kód beolvasását vagy bevitelét követően folytassa a műveletet a 6. lépéssel.

  5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül elemre.
  6. Nyomja meg háromszor a nyomógombot (< 0,5 mp) az eszközön.

    A LED borostyán színnel villog.
  7. A mobilalkalmazásban válassza ki a Megerősítem, hogy a LED sárgán villog elemet, majd koppintson a Konfiguráció indítása (C) elemre.

    Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy az eszközt sikeresen párosították a központi egységgel.

  8. Koppintson a Kész gombra, ha a párosítás sikeres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?