DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Műszaki adatok

Névleges feszültség

AC 230 V, 50 Hz

Névleges teljesítmény

Terhelés típusa Terhelés neve Terhelési érték

LED

LED

200 W

Motor

1000 VA

Vasmagos transzformátor

500 VA

Izzólámpa

2200 W

Halogén lámpa

2000 W

Fénycső

200 W

Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító

1050 VA

Kapacitív terhelés

10 A, 140μF

Készenlét

Maximum 0,4 W

Bekötési pontok

Csavarterminálok max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Bővítőegység

Egyes nyomógomb, korlátlan számú, max. 50 m

Biztosítékvédelem

16 A-es áramköri megszakító

Névleges áram

10 A, cosφ = 0,6

Üzemi frekvencia

2405 - 2480 MHz

Max. rádiófrekvenciás átvitel

<10 mW

Kommunikációs protokoll

Zigbee 3.0 tanúsított

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?