DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Hangulat létrehozása

Használja a hangulat lehetőséget az általában együtt kivitelezett műveletek csoportosítására. Használja a Wiser alkalmazást az igények szerinti hangulatok létrehozására (például esti filmnézés).
  1. Az Kezdőlap oldalon koppintson a(z) elemre.
  2. Használja a Hangulatok > + gombokat adott hangulatok létrehozására.
  3. Koppintson a Névszerkesztés lehetőségre, adja meg a hangulat nevét (A) és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Koppintson a(z) elemre és jelölje ki a hangulatot illusztráló borítóképet.

  4. A Művelet részben koppintson a Feladat hozzáadása (B) elemre és nyissa meg a legördülő menüt.
  5. A Fealdat hozzáadása menüben kivitelezheti az alábbi műveleteket (C):
    • Eszköz működtetése - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket.
    • Automatizáció kiválasztása - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
    • Késleltetés - állítsa be a késeltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

  6. Koppintson az Eszköz működtetése > Mozgásérzékelős kapcsoló > Mozgás érzékelése opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához, majd koppintson a Mentés gombra:
    • Be - A mozgásérzékelős kapcsoló bekapcsolása
    • Ki - A mozgásérzékelős kapcsoló kikapcsolása

  7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a Mentés gombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?