DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Hangulat szerkesztése

Hangulat szerkesztése:
  1. A Hangulat lapon keresse meg a szerkeszteni kívánt hangulatot és koppintson .
  2. A Szerkesztés lapon koppintson az egyes elemekre (pl. fényerő-szabályozó, zsalu, késleltetés, hőmérséklet stb.) a beállítások módosításához.
    JAVASLAT:
    • Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

    • Ha törölni szeretne egy meglévő műveletet, csúsztassa az egyes elemeket balra, és koppintson a Törlés gombra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?