DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Az eszköz visszaállítása

Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.
Az eszköz alaphelyzetbe állítása:
  1. Röviden nyomja meg a nyomógombot háromszor (< 0,5 mp), majd nyomja meg hosszan a nyomógombot egyszer (>10 mp).
  2. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, ezután engedje fel a nyomógombot.
    Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED nem villog tovább.
  3. A mozgásérzékelős kapcsoló újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.
    MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED borostyánsárga színre vált.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?