DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

LED jelzés

Párosítás

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Nyomja meg 3-szor a nyomógombot

A LED másodpercenként egyszer sárgán villog.

A párosítási üzemmód 30 másodpercig aktív. A párosítás befejezése után a LED egy ideig zölden világít, majd kialszik.

Visszaállítás

Felhasználói művelet

LED jelzés

Állapot

Nyomja meg 3-szor a nyomógombot, és tartsa lenyomva egy alkalommal > 10 másodpercig.

10 másodperc után a LED pirosan villog.

Az eszköz visszaállítási üzemmódjában van. Az eszköz 10 másodperc után visszaáll a gyári beállításokra. Az eszköz ezután újraindul, és a LED néhány másodpercig zölden villog, majd borostyánszínű marad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?