DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja az eszközt.
Az Kezdőlap oldalon koppintson a főkapcsoló gombra (A) a mozgásérzékelős kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Másik megoldás, ha az eszköz vezérlőpaneljére lép és az mozgásérzékelős kapcsoló be-/kikapcsolásához az elemre koppint.

MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult az eszköz aktuális állapotát mutatja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?