DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Automatizálás létrehozása

Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.
  1. Az Kezdőlap oldalon koppintson az elemre.
  2. Lépjen az Automatizálás > + pontra, és hozzon létre automatizálást.
  3. Koppintson a Névszerkesztés lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z) elemre.

  4. Érintse meg a Bármelyik feltétel teljesül elemet a feltétel típusok (B) bármelyikének kiválasztásához:
    • Minden feltétel teljesítve - Az automatizáció akkor lép működésbe, amikor minden feltétel teljesül.
    • Bármelyik feltétel teljesül - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

  5. Koppintson a Feltétel hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.
  6. A Feltétel hozzáadása menüben az alábbi beállítások (C) egyikét vagy mindegyikét választhatja:
    • Külső körülmény - jelölje ki a különböző időjárás-beállításokat.
    • Ütemezés - állítsa be a dátumot és az időpontot.
    • Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját.
    Megjegyzés: Egy vagy több feltételt hozzáadhat a következővel: .

  7. Koppintson az Az eszköz állapotának változásakor > Mozgásérzékelős kapcsoló lehetőségre, és válassza ki valamelyik funkciót:
    • Mozgási állapot - Válassza ki a Foglalás vagy Üresen hagyott állapotot (D)
    • Fényerő szintje - Állítsa be a fényerő kívánt szintjét (E)
    • Mozgás időzítő - Kapcsolja be/ki a mozgás időzítőt (F)
  8. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  9. A Feladat hozzáadása menüben az alábbi beállítások (G) egyikét vagy mindegyikét választhatja:
    • Eszköz működtetése - Válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket
    • Automatizáció, Hangulat - Válassza ki azt a hangulatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást
    • Értesítés küldése - Értesítés bekapcsolása az automatizálásról.
    • Késleltetés - használja a késleltetési idő beállítására
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több műveletet a következővel vehet fel: .

  10. Koppintson a Működés időtartama opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. A következő lehetőségek közül választhat (H):
    • Egész nap - 24 órás
    • Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
    • Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
    • Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

  11. Állítsa be az összes műveletet és feltételt, majd koppintson a Mentés gombra.
    Az Automatizáció mostantól elérhető az Automatizáció lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?