DUG_Sedna-Motion Sensor_WSE-00

Hibaelhárítás

Jelenség

Megoldás

A tápellátás nem kapcsol be automatikusan

Növelje az érzékelési érzékenységet az eszközbeállításoknál.

Az áramellátás nem kapcsol ki automatikusan egy Automatizáció indításakor.

Csökkentse a művelet késleltetési idejét.

A csatlakoztatott eszköz nem kapcsol be:

  • Ellenőrizze a tápfeszültséget.

  • Kapcsolja ki, majd vissza az eszközt

  • Ellenőrizze az eszközt.

  • Külső nyomógomb használata esetén ellenőrizze a vezetékeket.

Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.

A gyári alapbeállítások visszaállítását lásd: Az eszköz visszaállítása.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?