DUG_Sedna_SSO_01

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan hozhat létre automatizálást, hogy értesítést kapjon az alkalmazásban, amikor a csatlakozóaljzat teljes energiafogyasztása 50 kWh.
  1. Lépjen az Automatizálás > + lapra egy automatizálás létrehozásához.
  2. Koppintson a Név szerkesztése lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizálást jelző borítóképet koppintással lehet kiválasztani .
  3. Koppintson az Feltétel hozzáadása > Eszköz állapotváltozása > Intelligens csatlakozóaljzat opcióra.
  4. Koppintson a Napi fogyasztás lehetőségre, válassza ki a teljes energiafogyasztás (A) értéket és koppintson a Tovább gombra.
    JAVASLAT: Az energiafogyasztás értékét 50 kWh-ként is beállíthatja.

  5. Koppintson a Feladat hozzáadása > Értesítés küldése elemre, és válassza az Értesítések (B) opciót.
  6. Koppintson a Tovább gombra.

  7. Az Automatizálási beállítások oldalon koppintson a Mentés gombra.

    Az automatizáció a mentés után az Automatizációk fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára koppintva engedélyezheti.
Az automatizálás beindulásakor push értesítés jelenik meg a képernyőn. Ide koppintva hozzáférhet az értesítési előzményekhez is.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?