DUG_Sedna_SSO_01

A LED-es jelzőfény üzemmódjának kiválasztása

A Wiser alkalmazás segítségével kiválaszthatja a LED jelzőfény üzemmódját az eszközállapot egyszerű azonosításához.
A LED kijelző üzemmódok beállítása:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Intelligens csatlakozóaljzat opcióra.
  2. Az eszköz vezérlőpult lapon koppintson a Beállítások elemre.
  3. Koppintson a Jelzőfény üzemmódja, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
    • Jelzőfény funkció - A csatlakozóaljzat LED-je akkor világít, ha a készülék ki van kapcsolva
    • Ellenőrzőfény funkció - A csatlakozóaljzat LED-je akkor világít, ha a készülék be van kapcsolva
    • Mindig kikapcsolt - a csatlakozóaljzat LED-je mindig ki van kapcsolva
    • Mindig bekapcsolt - a csatlakozóaljzat LED-je mindig be van kapcsolva

    A LED-színek egyes üzemmódokhoz rendelt jelentését lásd: LED jelzőfények jelentése.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?