DUG_Sedna_SSO_01

Hibaelhárítás

Jelenség

Lehetséges ok

Megoldás

A csatlakozóaljzat nem kapcsol BE.

Az aljzat elromlott, vagy hibát jelez, ha a LED pirosan villog.

Először kapcsolja be a csatlakozóaljzatot, és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha még mindig nem működik, cserélje ki a csatlakozóaljzatot.

Hibajelzés esetén a felhasználó nem tudja bekapcsolni az eszközt sem helyben sem távolról.

A LED PIROS színnel gyorsan villog.

Törölje a csatlakozóaljzat hibajelzését.

A hibajelzés megszüntetéséhez tartsa lenyomva a nyomógombot 4 másodpercig. 4 másodperc után leáll a villogás és a hibajelzés megszűnik. Ismét használhatja a csatlakozóaljzatot.

MEGJEGYZÉS: A hibajelzés törlése előtt ellenőrizze a túláram és a termikus hiba okát.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?