DUG_Sedna_SSO_01

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.
A készülék párosítása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a +.
  2. Koppintson az Automatikus beolvasás lehetőségre, és koppintson a Megerősítés gombra.
  3. Ha több központi egysége van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.
  4. Koppintson a Központi egység kiválasztása lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
  5. Nyomja meg röviden 3x a nyomógombot (< 0,5 mp).
    MEGJEGYZÉS:
    • A LED borostyán színnel villog.

    • Várjon néhány másodpercet, amíg az eszköz keresése befejeződik.

    JAVASLAT: Ha egyszerre több készüléket szeretne párosítani, hajtsa végre az 5. lépést minden eszközön, és várjon néhány másodpercet.
  6. Koppintson a Next (A) [Tovább] gombra, és válassza a csatlakoztatott egyfoglalatos kimenetet (16A) .

  7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a Kész gombra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?