DUG_Sedna_SSO_01

Az eszköz be- és kikapcsolása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja az eszközt.
Az eszköz Be/Ki kapcsolásához:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a főkapcsoló gombra (A) a csatlakozóaljzat be- és kikapcsolásához.

  2. Másik lehetőségként navigálhat az eszköz vezérlőpanelére, és koppintson a csatlakozóaljzat be- és kikapcsolásához.
    MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult a csatlakozóaljzat aktuális állapotát mutatja.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?