DUG_Sedna_SSO_01

Az eszköz használata

A vezérlőpult lehetővé teszi a csatlakozóaljzat be- és kikapcsolását, valamint az energiafogyasztás felügyeletét.

A vezérlőpult eléréséhez koppintson az Összes eszköz > Intelligens csatlakozóaljzat elemre.

A csatlakozóaljzat vezérlőpult lapján az alábbi látható:

  • Pillanatnyi (W) - A csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott eszköz terhelési értéke (A)

  • Napi (kWh) - A csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott eszköz teljes energiafogyasztása naponta (B)

    MEGJEGYZÉS: A teljes napi energiafogyasztás értéke 00:00 óra után minden nap automatikusan nullázódik.
  • A csatlakozóaljzat aktuális állapota (C)

  • Ütemezés (D)

  • Fogyasztás (E)

  • Beállítások (F)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?