DUG_Sedna_SSO_01

A készülék visszaállítása

Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.
A készülék alaphelyzetbe állítása:
  1. Röviden nyomja meg 3x a nyomógombot (< 0,5 mp), majd nyomja meg egyszer hosszan a nyomógombot (>10 mp).
  2. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, ezután engedje fel a nyomógombot.
    Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED nem villog tovább.
  3. A csatlakozóaljzat újraindul és néhány másodpercig zölden villog.
    MEGJEGYZÉS: A reset után a LED borostyánszínűre vált, jelezve, hogy az aljzat készen áll a párosításra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?