DUG_Sedna_SSO_01

Az eszközről

Intelligens csatlakozóaljzat, 16 A (a továbbiakban: csatlakozóaljzat) olyan okos elektromos aljzat, amelyet az elektromos eszközök kényelmes és hatékony kezelésére és vezérlésére terveztek. Ön képes távolról vezérelni és felügyelni a csatlakoztatott terhelés energiafogyasztását.

A csatlakozóaljzat túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Ha a csatlakozóaljzatot hosszú ideig nagy terheléssel használja, akkor a mechanizmus lekapcsolhatja a csatlakozóaljzatot, így biztosítva a túlmelegedés elleni védelmet.

A csatlakozóaljzat túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Ha a csatlakozóaljzatot nagy terheléssel (18A és felette) használja, akkor a mechanizmus lekapcsolhatja a csatlakozóaljzatot, így biztosítva a túlterhelés elleni védelmet.

MEGJEGYZÉS:
  • Ne csatlakoztasson állandó betáplálást igénylő eszközöket

  • Ne keverje a különböző típusú terheléseket a vezérelt aljzatban

  • Ne használjon T elosztót a vezérelt aljzatban

  • Ne használja elektromos autó töltéséhez

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?