DUG_Sedna_SSO_01

Az eszköz manuális párosítása

Az eszköz kézi párosítása:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a + gombra.
  2. Koppintson és válassza ki a Wiser hubot .
  3. Az eszköz (A) hozzáadásához válasszon egy opciót:
    • Eszköz hozzáadása telepítési kóddal
    • Hozzáadás telepítési kód nélkül

    JAVASLAT: Erőteljesen javasolt az eszközt a telepítő kóddal hozzáadni.
  4. Az eszköz telepítési kóddal való párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
    • Telepítési kód ellenőrzése - az eszköz megkeresheti a telepítési kódot.
    • Telepítési kód manuális bevitele - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszközről
    Miután az eszközt párosította a telepítési kóddal, folytassa a 6. lépéssel.

  5. Az eszköz telepítési kód nélküli párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül elemre.
  6. Nyomja meg röviden 3x a nyomógombot (< 0,5 mp).

    A LED borostyán színnel villog.
  7. A mobilalkalmazásban válassza ki a Confirm LED sárgán villog, majd koppintson a Start configuration (C) elemre.

    Az alkalmazás az eszköz csatlakoztatásának folyamatát mutatja.
  8. Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy a készülék sikeresen párosított a Központi egységgel/központtal.

  9. Miután az eszközt hozzáadta a mobilalkalmazáshoz, koppintson a Kész gombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?