DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Automatizálás létrehozása

Az automatizálás támogatja több olyan művelet csoportosítását, amelyeket általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontokban kerülnek kivitelezésre. A Wiser alkalmazás támogatja az igényeken alapuló automatizálás létrehozását.
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a(z) elemre.
  2. Az automatizálás aktiválásához használja az Automatizálás > + elemeket.
  3. Koppintson a Névszerkesztés lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z) elemre.

  4. Érintse meg a Bármelyik feltétel elemet a feltétel típusok (B) bármelyikének kiválasztásához:
    • Minden feltétel teljesítve: az automatizálás aktiválódik, ha minden feltétel biztosított.
    • Bármelyik feltétel teljesítve: az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül.

  5. Koppintson a Feltétel hozzáadása lehetőségre a dia menü megjelenítéséhez.
  6. A Feltétel hozzáadása menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):
    • Időjárásváltozáskor: jelölje ki a különböző időjárás-beállításokat.
    • Ütemezés: állítsa be az időt és a napot.
    • Az eszköz állapotának változásakor: válassza ki az eszközt és annak funkcióját.
    Megjegyzés: Használja a(z) lehetőséget egy vagy több feltétel hozzáadására.

  7. Koppintson a Az eszköz állapotának változásakor > Nyomógombos fényerő-szabályozó opcióra és válassza ki az egyik vagy mindkét funkciót:
    • Fényerő-szabályozó: kapcsolja be/ki a fényerő-szabályozót (D)
    • Fényerő: állítsa be a fényerő szintjét (E)
  8. Koppintson a Feladat hozzáadása opcióra a legördülő menü megnyitásához.
  9. A Feladat hozzáadása menüben az alábbi lehetőségek közül választhat (F):
    • Eszköz működtetése: válassza ki az aktiválni kívánt eszközöket.
    • Hangulat vagy Automatizálás: válassza ki azt a hangulatot, amelyet be szeretne kapcsolni, vagy válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást.
    • Értesítés küldése: automatizálással kapcsolatos értesítés bekapcsolása.
    • Késleltetés: állítsa be a késleltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több művelet hozzáadásához használja a(z) elemet.

  10. Koppintson a Működési időtartam opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi (G) lehetőségek közül választhat:
    • Egész nap: 24 óra
    • Nappal: Napkeltétől napnyugtáig
    • Éjszaka: Napnyugtától napkeltéig
    • Egyéni: A felhasználó által megadott időszak

  11. Állítsa be az összes műveletet és feltételt, majd koppintson a Mentés gombra.
    Az Automatizáció mostantól elérhető az Automatizáció lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?