DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlistáról.
  1. Az Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Nyomógombos fényerő-szabályzó opcióra.
  2. Koppintson a további részletek megjelenítéséhez.
  3. Koppintson Eszköz eltávolítása és gyári alaphelyzetbe állítása (A) opcióra.

    JAVASLAT: Az eszköz eltávolításához másik megoldás, ha a Nyomógombos fényerőszabályzó gombot lenyomva tartja az Kezdőlap oldalon.
    MEGJEGYZÉS: Az eszköz eltávolításával visszaállítja az eszközt. Ha továbbra is probléma van a visszaállítással, akkor lásd: Az eszköz gyári beállításainak visszaállítása.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?