DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Példa automatizálásra

Ez a bemutató megmutatja, hogyan lehet mozgás érzékelése esetén automatizálást létrehozni a lámpa 50%-os fényerőszinten történő bekapcsolásához.
MEGJEGYZÉS: A fényerő-szabályozó nem kapcsol ki automatikusan, ha az érzékelő a „Nincs mozgás” üzenetet küldi. Egy másik automatizálást kell létrehoznia, ha szeretné kikapcsolni a fényerő-szabályozót, amennyiben nincs mozgás.
  1. Az automatizálás aktiválásához használja az Automatizálás > + elemeket.
  2. Koppintson a Névszerkesztés lehetőségre, írja be az automatizálás nevét, majd koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Az automatizálást jelző borítókép kiválasztásához koppintson a(z) elemre.
  3. Koppintson a Feltétel hozzáadása > Az eszköz állapotváltozása > Mozgásérzékelő elemre.
  4. Koppintson a Állapot > Mozgás érzékelve (A) opcióra.

  5. Koppintson a Feladat hozzáadása > Eszköz működtetése > Nyomógombos fényerőszabályzó opcióra.
  6. Koppintson a Fényerő (B) opcióra, állítsa a fényerőt 50% értékre, majd koppintson a Mentés gombra.
    JAVASLAT: A fényerősség beállítása az automatizálás bekapcsolásakor bekapcsolja a világítást. A fényerő-szabályozó külön bekapcsolásához nem kell feladatot hozzáadni.

  7. Koppintson a Tovább gombra.
  8. Az Automatizációk beállítása oldalon koppintson a Mentés gombra.

    Az Automatizáció mostantól elérhető az Automatizáció lapon. Az automatizálás engedélyezéséhez/letiltásához használja a billenőkapcsolót.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?