DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Az eszköz kézi párosítása

Az eszköz kézi párosítása:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a + gombra.
  2. Érintse meg és válassza ki a kívánt Wiser Központi egységet a dia menüben.
  3. Az (A) eszköz hozzáadásához válasszon egy opciót:
    • Eszköz hozzáadása telepítési kóddal
    • Eszköz hozzáadása telepítési kód nélkül

    JAVASLAT: Erőteljesen javasolt az eszközt a telepítő kóddal hozzáadni.
  4. Az eszköz telepítési kóddal való párosításához koppintson az Eszköz hozzáadása telepítési kóddal elemre a dia menüjének megjelenítéséhez. Válassza bármelyiket az alábbi opciók közül (B):
    • Telepítési kód ellenőrzése - az eszköz megkeresheti a telepítési kódot.
    • Telepítési kód manuális bevitele - Megadhatja manuálisan a telepítés kódot az eszközről
    JAVASLAT: A telepítési kód az eszköz hátoldalán található.
    A telepítési kód beolvasását vagy bevitelét követően folytassa a műveletet a 6. lépéssel.

  5. Az eszköz telepítési kód nélküli hozzáadásához koppintson a Hozzáadás telepítési kód nélkül lehetőségre.
  6. Nyomja meg röviden a nyomógomb felső részét 3-szor (< 0,5 mp).

    A LED borostyán színnel villog.
  7. Az alkalmazásban válassza a Megerősítem, hogy a LED sárgán villog opciót és koppintson a Konfiguráció indítása (C) opcióra.

    Néhány másodperc elteltével a zölden világító LED azt jelzi, hogy az eszköz sikeresen párosított a Központi egységgel/központtal.

  8. Miután az eszközt hozzáadta a mobilalkalmazáshoz, koppintson a Kész gombra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?