DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Hangulat létrehozása

Használja a hangulat lehetőséget az általában együtt kivitelezett műveletek csoportosítására. Használja a Wiser alkalmazást az igények szerinti hangulatok létrehozására (például esti filmnézés).
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a(z) elemre.
  2. Használja a Hangulatok > + gombokat adott hangulatok létrehozására.
  3. Koppintson a Névszerkesztés lehetőségre, adja meg a hangulat nevét (A) és koppintson a Mentés gombra.
    TIPP: Koppintson a(z) elemre és jelölje ki a hangulatot illusztráló borítóképet.

  4. A Művelet szakaszban koppintson a Feladat hozzáadása (B) elemre a dia menüjének megjelenítéséhez.
  5. A Feladat hozzáadása menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
    • Eszköz működtetése: jelölje ki az adott hangulatban használandó eszközt.
    • Automatizáció kiválasztása: aktiválja vagy kapcsolja ki az adott automatizált műveleteket. További információk az Automatizálás című részben találhatók.
    • Késleltetés: állítsa be a késleltetési időt.
    MEGJEGYZÉS: Egy vagy több művelet hozzáadásához használja a(z) elemet.

  6. Koppintson az Eszköz működtetése > Nyomógombos fényerőszabályzó opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy mindkét funkció kiválasztásához:
    • Fényerő-szabályozó: kapcsolja be/ki a fényerő-szabályozót (D).
    • Fényerő: állítsa be a fényerő szintjét (E).
  7. Állítsa be az összes műveletet, majd koppintson a Mentés gombra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?