DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.
  1. Az Kezdőlap oldalon koppintson a + elemre.
  2. Koppintson az Automatikus hozzáadás > Megerősítés opcióra.
  3. Engedélyezze az Hozzáférési hely és a WiFi engedélyt az eszköz kereséséhez, majd koppintson a Keresés indítása lehetőségre.
    MEGJEGYZÉS: Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.
  4. Koppintson a Központi egység kiválasztása lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
  5. Röviden nyomja meg a nyomógomb felső részét 3-szor (< 0,5 mp), majd várjon néhány másodpercet, amíg az eszközkeresés befejeződik.
    A LED borostyán színnel villog.
    JAVASLAT: Ha egyszerre több eszközt szeretne párosítani, hajtsa végre az 5. lépést minden egyes eszközön, és várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer érzékeli őket.
  6. Koppintson a Tovább (A) gombra, és válassza a Nyomógombos fényerőszabályzó lehetőséget.

  7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a Kész gombra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?