DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Az eszköz visszaállítása

Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.

Nyomja meg röviden a nyomógombot 3-szor (< 0,5 mp), majd nyomja meg hosszan (>10 mp). 10 mp múlva a LED elkezd pirosan villogni, ezután engedje fel a nyomógombot.
Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED már nem villog.
A nyomógombos fényerő-szabályozó újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.

MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED borostyánsárgára vált, jelezve, hogy készen áll a párosításra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?