DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Műszaki adatok

Névleges feszültség

AC 230 V ~, 50 Hz

Névleges teljesítmény

Terhelés típusa Terhelés neve Terhelési érték

LED

LED

7–100 VA

7–20 VA

Vasmagos transzformátor

14–150 VA

Izzólámpa

14–200 W

Halogén lámpa

14–150 W

Elektronikus feszültségcsökkentő átalakító

14–150 VA

Készenlét

Max. 0,4 W

Nullavezető

Nem szükséges

Bekötési pontok

Csavarterminálok max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Bővítőegység

Egyes nyomógomb, korlátlan számú, max. 50 m

Biztosítékvédelem

16 A-es megszakító

Üzemi frekvencia

2405 - 2480 MHz

Max. rádiófrekvenciás átvitel

<10 mW

Kommunikációs protokoll

Zigbee 3.0 tanúsított

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?