DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Az eszköz kapcsolása/fényerő-szabályzása az alkalmazás használatával

A Wiser alkalmazás segítségével be- és kikapcsolhatja, valamint növelheti/csökkentheti az eszköz fényerejét.

Az eszköz be- és kikapcsolása

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a főkapcsoló gombra (A) a fényerő-szabályozó be- és kikapcsolásához.

  2. Másik megoldás, ha az eszköz vezérlőpaneljére lép és a fényerő-szabályozó be-/kikapcsolásához az elemre koppint.

    MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult a fényerő-szabályozó aktuális állapotát mutatja.

Az eszköz fényerejének beállítása

Az eszköz fényerejének növelése/csökkentése:

  1. A kezdőlapon, az eszköz neve mellett koppintson a ˅ (B) billentyűre az általános funkció eléréséhez, majd a csúszka húzásával állítsa be a fényerőszabályzó fényerejét.

  2. Másik megoldás, ha az eszköz vezérlőpaneljére lép és a csúszkát felfelé vagy lefelé húzva növeli/csökkenti a fényerőt.

    MEGJEGYZÉS: A vezérlőpult a fényerő-szabályozó aktuális fényerőszázalékát mutatja.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?