DUG_Sedna Push-button Dimmer_WSE-00

Az eszközről

Az Intelligens többvezetékes, univerzális nyomógombos LED fényerő-szabályozó (a továbbiakban: fényerő-szabályozó) olyan nyomógombos eszköz, amely a LED-es, ohmos, induktív vagy kapacitív terhelések kézi vagy távoli kapcsolására és szabályozására használható. Automatikusan képes érzékelni a terhelést és hővédelmet, túlterhelés elleni védelmet, illetve rövidzárlat elleni védelmet biztosít.

Vezérlő opciók

Az otthon felügyelete: A fényerő-szabályozó a Wiser Központi egység segítségével vezérelhető a Wiser alkalmazással.

Közvetlen működtetés: A fényerőszabályozó mindig vezérelhető közvetlenül a helyszínen. Tetszőleges számú mechanikus nyomógomb is csatlakoztatható az eszköz vezérléséhez.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?