DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Acerca del dispositivo

El detector de movimiento con interruptor 10A conectado (en adelante denominado interruptor del detector de movimiento) detecta fuentes de calor en movimiento (p. ej., personas) y puede activar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas durante un tiempo de sobrecarrera ajustable.

Opciones de control

Control de hogar: Para controlar el detector de movimiento a través de la aplicación Wiser necesitará la Gateway Wiser.

Control de habitación: Para controlar el detector de movimiento con otros dispositivos Wiser, se puede vincular con otros dispositivos Wiser dentro de la misma red Zigbee.

Funcionamiento directo: el detector de movimiento se puede controlar en cualquier momento directamente desde el propio dispositivo. También puede conectar un número ilimitado de pulsadores mecánicos.

Funciones

  • Alcance de detección

  • Modo automático, funcionamiento manual.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?