DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Creación de una programación

El interruptor del detector de movimiento puede controlarse y activarse según una programación. Una vez configurada la programación, el sistema seguirá la programación activa. Puede crear o modificar las programaciones en cualquier momento.
Para crear una planificación:
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Interruptor del detector de movimiento.
  2. Toque en Programación > Añadir programación para añadir una programación.
  3. Ajuste la hora (A).
  4. Toque Repetir (B) para seleccionar los días en los que desea establecer la programación.
  5. Pulse el icono Nota (C), introduzca la nota y pulse Confirmar.
  6. Pulse el interruptor (D) para activar la notificación de la programación. La aplicación enviará una notificación de que la tarea programada se ejecuta en el momento programado.
  7. Toque Relé de movimiento (E) y seleccione una de las opciones:
    • Encendido: enciende el interruptor del sensor de movimiento en la hora programada
    • Apagado: Apaga el interruptor del sensor de movimiento a la hora programada

  8. Pulse Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?