DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Eliminación del dispositivo

Con la aplicación Wiser, puede eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos.
Para retirar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Interruptor del detector de movimiento.
  2. Puntee para ver más detalles.
  3. Toque en eliminar y restablecer el dispositivo a los valores de fábrica (A).

    SUGERENCIA: También puede tocar de manera prolongada el Interruptor del detector de movimiento en la página de Inicio para eliminar el dispositivo.
    NOTA: Al eliminar el dispositivo, este se restablecerá. Si aún sigue teniendo problemas con el restablecimiento, consulte Restablecimiento del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?