DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Para reiniciar el dispositivo:
  1. Pulse brevemente el botón tres veces (< 0,5 s) y, a continuación, manténgalo pulsado una vez (>10 s).
  2. Después de 10 s, el LED comienza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón.
    El LED deja de parpadear cuando se restablece correctamente el dispositivo.
  3. El interruptor del detector de movimiento se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA: Después del restablecimiento, el LED se vuelve ámbar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?