DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Encendido y apagado del dispositivo mediante la aplicación

Mediante la aplicación Wiser, puede encender/apagar el dispositivo.
Para encender/apagar el dispositivo:
  1. En la página Inicio, toque el botón de encendido (A) para encender/apagar el interruptor del detector de movimiento.

  2. Alternativamente, puede navegar hasta el panel de control del dispositivo y tocar para encender/apagar el interruptor del sensor de movimiento.
    NOTA: El panel de control muestra el estado actual del dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?