DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Indicación LED

Vinculación

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces.

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El dispositivo se restablece y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?