DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Solución de problemas

Síntoma

Solución

La carga no se conmuta automáticamente.

Aumente la sensibilidad de detección en los ajustes del dispositivo.

La carga no se apaga automáticamente cuando se activa una automatización.

Reduzca el tiempo de retraso de la acción.

La carga conectada no se activa.

  • Compruebe la fuente de alimentación.

  • Apague y vuelva a encender el dispositivo.

  • Compruebe la carga.

  • En caso de un pulsador externo, compruebe el cableado.

El dispositivo no está preparado para vincularse después de que se haya eliminado de la aplicación.

Restablezca los valores predeterminados de fábrica, consulte Restablecimiento el dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?