DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Emparejamiento manual del dispositivo

Para emparejar el dispositivo manualmente:
  1. En la página de inicio, puntee + .
  2. Puntee y seleccione Wiser Hub .
  3. Seleccione una opción para agregar el dispositivo (A):
    • Añadir dispositivo con código de instalación
    • Añadir dispositivo sin código de instalación

    SUGERENCIA: Se recomienda encarecidamente añadir el dispositivo con el código de instalación.
  4. Para emparejar el dispositivo con un código de instalación, toque Agregar dispositivo con código de instalación para mostrar el menú desplegable. Seleccione cualquiera de las opciones (B):
    • Digitalizar código de instalación: puede escanear el dispositivo para buscar el código de instalación.
    • Introducir el código de instalación manualmente: Puede introducir manualmente el código de instalación desde el dispositivo
    Después de emparejar el dispositivo con el código de instalación, continúe con el Paso 6.

  5. Para emparejar el dispositivo sin el código de instalación, toque Agregar dispositivo sin el código de instalación.
  6. Pulse brevemente el pulsador del dispositivo tres veces (< 0,5 s).

    El LED parpadea en color ámbar.
  7. En la aplicación, seleccione Confirmar que el LED parpadea en ámbar y toque en Iniciar configuración (C).

  8. Después de unos segundos, un LED verde permanente indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente con el Gateway/Hub.

  9. Pulse Terminado cuando el enlace se realice correctamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?