DUG_Unica-Motion Sensor_WSE-01

Uso del dispositivo

El panel de control le permite activar y desactivar el detector de movimiento y controlar varios ajustes.

En la página Inicio, toque Todos los dispositivos > Interruptor del detector de movimiento para acceder al panel de control.

En la página del panel de control se ve lo siguiente:

  • El estado actual del interruptor del detector de movimiento (A)

  • Horario (B)

  • Ajustes (C)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?