DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Acerca del dispositivo

El interruptor de relé 10 A conectado (en adelante denominado relé ) es un dispositivo de pulsador que puede utilizarse para conmutar cargas LED, óhmicas, inductivas o capacitivas de forma manual o remota.

Opciones de control

Control de hogar: Para controlar el interruptor de relé a través de la aplicación Wiser, necesitará el GatewayWiser Hub.

Funcionamiento directo: el interruptor de relé se puede controlar en cualquier momento directamente desde el sitio. También puede conectar cualquier número de pulsadores convencionales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?