DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Indicación LED

Vinculación

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de vinculación se activa durante 30 s. Una vez completada la vinculación, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo accionado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El dispositivo se restablece y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar.

Modo de indicador LED/Modo de retroiluminación

Estado de la carga

ENCENDIDO

APAGADO

Invertir con carga

Sin LED

Consistente con la carga

Sin LED

Siempre apagado

Sin LED

Sin LED

Siempre encendido

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?