DUG_Unica - Relay Switch_WSE-03

Edición de una automatización

  1. En la ficha Automatización, busque la automatización que desea editar y puntee .
  2. En la página Editar, puede puntear cada elemento (como atenuador, obturador, retraso, temperatura, etc.) para cambiar los ajustes.
    SUGERENCIA:
    • Puede añadir una o más condiciones o acciones mediante .

    • Para eliminar una condición o acción existente, deslice cada elemento hacia la izquierda y puntee Eliminar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?